我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 的DBF ADD IN插件的使用方法?

问题描述:
Citect 的DBF ADD IN插件的使用方法?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

之前编辑Citect工程中的DBF文件,在保存时需要嵌入Bin文件夹中的Save_DBF.xls文件,然后使用此宏文件保存DBF文件。

现在我们可以安装一个DBF Add In插件直接在DBF文件中进行修改和保存,不需要在额外嵌入宏文件了。

1,需要安装DBF ADD IN插件,在软件的安装目录下可以找到

.

2,安装好以后,打开一个Excel文件,可以看到插件已经在工具栏上了,然后在Master.DBF位置的地方选择User文件夹中的Master.DBF文件即可,然后就可以看到所有工程,以及每个工程对应的DBF文件名称。可以直接修改和保存了。