Citect精灵需要传递超过8个变量给超级精灵,怎样设置?
问题描述:
Citect精灵需要传递超过8个变量给超级精灵,怎样设置?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
正常Asspopup()或者Asswin()函数只可以传递8个变量给超级精灵,如果超过8个变量就需要使用assvartags()函数,每个函数可以传递8个变量,可以重叠使用,比如传递16个变量就使用两个assvartags()函数,最后在使用asspopup()弹出超级精灵窗口即可例如:AssVarTags(-2, 0, "PV123", "SP123", "OP123", "PV124", "SP124", "OP124", "PV125", "SP125");
AssVarTags(-2, 8, "OP125", "PV126", "SP126", "OP126");
Asspopup("!MyGenie");
是否有帮助?