我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中按钮的命令框中当字符超过255的时候会报错,怎么办?
问题描述:
按钮的命令框中当字符超过255的时候会报错,怎么办?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

多出现在精灵给超级精灵传递变量的对话框中,由于在命令框中可以添加的字符数是有限制的,如果客户要传递的变量过多,那么在命令框中就无法完全写的下(例如VCQ3中,如果变量名称过长就会出现这个问题),所以要把语句写在cicode文件中,然后调用function函数。在编辑funciton函数的时候使用数组传递变量,可以达到精灵一样的功能。

例如:

FUNCTION MOTOR_CALL(STRING ID)

AssVarTags(-2, 0,"M"+ID+"MR","M"+ID+"MA","M"+ID+"MO","M"+ID+"MAL1","M"+ID+"MAL2","M"+ID+"MAL3","M"+ID+"MAL4","M"+ID+"MAL5");

AssVarTags(-2, 8,"M"+ID+"MAL6","M"+ID+"MAL7","M"+ID+"MAL8","M"+ID+"MAL9","M"+ID+"MAL10","M"+ID+"MAL11","M"+ID+"MAL12","M"+ID+"MAL13");

AssPopUp("controlpanel");

WinTitle(ID+"电机启动菜单");

END