我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect如何设置当鼠标点击主画面或者其它地方时,弹出窗口会自动关闭?
问题描述:
怎样当鼠标点击主画面或者其它地方时,弹出窗口会自动关闭?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在弹出画面的页面属性-“Evens”-“While Page Shown”

然后在While Page Shown Command中写入

IF WinNumber() <> WinGetFocus() THEN WinFree() END  Q4506

image069.jpg