我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样进入Citect 软件的Kernel?
问题描述:
怎样进入Citect 软件的Kernel?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1,计算机设置向导--定制设置--下一步......安全性设置--Kernel On Menu前面打勾;

2,运行工程,右键点击Windows的任务栏中Citect运行页面图标,然后就可以看到Kernel的菜单可以进入