怎样实现电脑开机以后citect自动运行?
问题描述:
怎样实现电脑开机以后citect自动运行?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
两种方法:
1.可以把“开始”――“程序”――Vijeo citect runtime快捷方式放到“启动”中即可(本方法需要进入windows桌面后citect才可以运行,不影响电脑的其他功能操作)
2.可以参考Knowledgebase中的Q1898,修改注册表来实现(此方法不能进入windows桌面,将citect作为shell运行,恢复windows桌面可以利用CTRL+ALT+DEL把注册表改回来即可)
是否有帮助?