我们今天能为您提供什么帮助?

Citect的Include工程的报警页面上的键盘符号, 是从什么地方调用出来的?

问题描述:
Citect的Include工程的报警页面上的键盘符号, 是从什么地方调用出来的?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

此符号是Citect之前版本的工具,可以在图形编辑器――工具――选项――Show version 3.XX /4.XX tools.