我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect提供的Database Exchange控件的作用是什么?
问题描述:
Citect提供的Database Exchange控件的作用是什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1,可以连接一个数据源(例如数据库)

2,支持查询,显示和编辑各个配方的数值

3,支持连接Windows的所有数据库,包括DBF,MDB,SQL Server,OLEDB数据源

4,此控件可以插入和配置到Citect的图形编辑器上使用