FA149873
FA149873
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect的DataBase Exchange 控件是允许修改数据的,怎么做可以只能阅读不能修改呢?
问题描述:
Citect的DataBase Exchange 控件是允许修改数据的,怎么做可以只能阅读不能修改呢?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA
解决方法:
方法1
方法2
方法3
使用exchange控件的accessprivilege属性
首次发布日期:
2012/7/27
修订日期:
2020/7/24
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
AVEVA™ Plant SCADA
探索更多
范围:
AVEVA™ Plant SCADA