我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中建立的累加器,怎样进行数值清零?
问题描述:
Citect中建立的累加器,怎样进行数值清零?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以使用AccControl()函数可以对累加器的数值进行清零

建立累加器和清零的步骤如下:

先建立报表服务器

image054.jpg

2,建立累加器

image055.jpg

ini配3,置文件中设置累加器参数
image056.jpg

4,配置页面

image057.jpg