我们今天能为您提供什么帮助?

Citect报警属性的应用?

问题描述:
Citect报警属性的应用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

7.0以上版本的软件需要在报警服务器的扩展菜单中将报警属性启用,见下图

image018.jpg

然后可以在页面上直接调用  报警变量标签.HighHigh 类似的格式进行赋值或者显示。如下两图:

image019.jpg


image020.jpg

数字量:报警变量标签.ON  报警变量标签.ACK ……

模拟量:报警变量标签.LOW  报警变量标签.LOWLOW  报警变量标签.HIGH  报警变量标签.HIGHHIGH ……