我们今天能为您提供什么帮助?

Citect中正常的数字量报警都是从0到1时触发报警,那么如果先实现由1到0的数字量报警怎样设置?

问题描述:
正常的数字量报警都是从0到1时触发报警,那么如果先实现由1到0的数字量报警怎样设置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在数字量报警标签中――Variable tag A中――变量标签前面加NOT,如下图:

image047.jpg