我们今天能为您提供什么帮助?

Citect趋势的扫描周期和时间跨度的关系?

问题描述:
Citect趋势的扫描周期和时间跨度的关系?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

趋势有二个要素 :

采样周期:可以在趋势标签中设置时间的长短,也可以在趋势页面中设TrendSetTimebase();

时间跨度:可以在趋势页面上修改TrendSetSpan();

其实采样周期和时间跨度是互相制衡的,你修改了采样周期,时间跨度也会跟着改变;同理修改了时间跨度,采样周期也跟着变化。同时也就决定了在页面上趋势曲线显示的时间长度