Citect中如何定义趋势标签?
问题描述:
Citect趋势标签的定义?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
1,首先需要定义趋势服务器


2,定义趋势标签

Citect不区分历史趋势和实时趋势,因为citect的趋势变量标签都可以将趋势数据保存下来. 如果不做任何设置那么每个趋势标签可以保存数据两个星期(默认)。如果想保存的时间更长,请设置趋势标签,在趋势标签的扩展菜单中(按F2打开扩展菜单),设置周期和文件个数即可.比如想保存一年的历史数据,周期选择"1"(代表每个月的1号保存一个文件),文件个数写"12",这样就表示每个月产生一个文件,一共产生12个文件,也就是保存一年的数据。保存的文件默认保存到data文件夹中形成.000,001,002这样的文件,这样的文件也不能直接查看,需要在trend页面查看或者使用trend reader工具才可以查看
是否有帮助?