Citect怎样在趋势页面的纵坐标显示相应的量程?
问题描述:
Citect怎样在趋势页面的纵坐标显示相应的量程。所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
一般INT类型的变量,趋势页面的量程都在0-32000之间,如果不想在这个范围之间怎样修改呢?如果需要在趋势上显示浮点数的小数点,怎么设置呢?
以上两个问题只要设置变量标签中设置原始刻度和工程刻度就可以实现

一般对于INT类型的变量,不存在缩放的情况下
原是零刻度是0,原是满刻度是32000
工程零刻度是0,工程满刻度是32000
这里满刻度可以根据自己工程的需要而改动,比如这个变量只在0-10之间变化,那么满刻度都写10就可以了
浮点数的设置类似,但是浮点数是双字,最大量程是2的15次幂,一般量程看plc的量程而定。
是否有帮助?