我们今天能为您提供什么帮助?

Citect中Cicode和VBA函数怎样互相调用?

问题描述:
Cicode和VBA函数怎样互相调用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以使用cicodecallopen()和vbcallopen()函数来实现,cicodecallopen()是在VBA中调用cicode函数;vacallopen()是在cicode中调用VBA函数