我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect的工程设置成TCPIP模式,可以读取数据,但是无法写数值?
问题描述:
Citect的工程设置成TCPIP模式,可以读取数据,但是无法写数值?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

7.1版本的软件安全性升高了,在TCPIP模式下需要登陆用户名和密码才可以写数据;或者修改一个配置文件的参数[LAN]securelogin=0