我们今天能为您提供什么帮助?

Citect和Quantum通信走OPC协议,有一部分数据无法读取,一部分可以读取,为什么?

问题描述:
Citect和Quantum通信走OPC协议,有一部分数据无法读取,一部分可以读取,为什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

添加一个OPC参数就可以解决,在citect管理器--工具菜单--配置文件中添加[OPC]FailOnBadData=0