我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中 既有IO服务器冗余又有IO设备冗余应该怎样设置?
问题描述:
既有IO服务器冗余又有IO设备冗余应该怎样设置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

如下图

image080.gif

I/O Device No 1 Primary

Server = IOServerSBoard  = Board1Port= Port2_Board1Name = IODevNumber = 1Mode = StandbyPriority=4

Server = IOServerSBoard  = Board1Port= Port1_Board1Name = IODevNumber = 1Mode = StandbyPriority=3

IOServerP

IOServerS

I/O Device No 1 Standby

Server = IOServerPBoard  = Board1Port=  Port1_Board1Name = IODevPNumber = 1Mode = PrimaryPriority=1

Server = IOServerPBoard  = Board1Port=  Port2_Board1Name = IODevNumber = 1Mode = StandbyPriority=2