FA150020
FA150020
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中SQL语句的限制是不能操作255个字符,那么如果插入的变量字符超过255个怎么办?
问题描述:
Citect中SQL语句的限制是不能操作255个字符,那么如果插入的变量字符超过255个怎么办?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA
解决方法:
可以使用多个SQLAppend()函数实现。
首次发布日期:
2012/7/30
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
AVEVA™ Plant SCADA
探索更多
范围:
AVEVA™ Plant SCADA