我们今天能为您提供什么帮助?

Citect编译无错误,运行工程以后报错,然后停止运行,错误是.HST文件错误,这是什么原因?

问题描述:
Citect编译无错误,运行工程以后报错,然后停止运行,错误是.HST文件错误

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

每次修改好趋势标签以后,都需要到默认的data路径下面将已经以前生产的趋势文件删除,然后在重新编译运行,否则就会报错。