如何理解断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流?
问题描述:
如何理解断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流?所属产品线:
断路器及开关解决方法:
极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为 O—t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。
运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为 O—t—CO— t—CO,“O”为分断,“t”为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断。
短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,耐受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的。
在选择断路器时依据的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。
是否有帮助?