我们今天能为您提供什么帮助?

电动机保护中有1类配合,2类配合的概念,是如何定义的?

问题描述:
电动机保护中有1类配合,2类配合的概念,是如何定义的?

所属产品线:
接触器和保护继电器

解决方法:

根据       IEC/EN60947-4-1规定:

缺乏配合:操作者需要承担很大风险,同时也可能对设备造成损伤。

1类配合:操作者无风险,这是最常用的标准解决方案,短路情况下,允许起动设备损毁,但不允许电控柜以外的设备受损。发生故障重新起动前,需要修复电机起动设备。

2类配合:短路情况下,操作者无风险,不允许电控柜以外的设备受损。允许接触器触点在轻易分开的情况下轻微的熔焊。

全面配合:高性能解决方案。短路情况下,操作者和设备无风险,起动器触点本身也不允许有熔焊。无需特殊防范,立即重新启动。