问题描述:
选择C65系列D曲线产品应该注意什么?所属产品线:
C65解决方法:
由于鼠笼式电机启动电流为6-9倍,20ms时出现的尖峰电流又是启动电流的2倍,而C65系列中 D曲线的断路器的短路保护的动作值也是20ms,动作倍数是10~14倍,为了保证可靠工作,选择断路器时应使断路器能够有效地躲过电动机的尖峰电流,并且必须考虑电机启动时间和断路器脱扣曲线的关系,因此我们建议依据不同电机的启动情况放大选择D曲线的断路器。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
由于鼠笼式电机启动电流为6-9倍,20ms时出现的尖峰电流又是启动电流的2倍,而C65系列中 D曲线的断路器的短路保护的动作值也是20ms,动作倍数是10~14倍,为了保证可靠工作,选择断路器时应使断路器能够有效地躲过电动机的尖峰电流,并且必须考虑电机启动时间和断路器脱扣曲线的关系,因此我们建议依据不同电机的启动情况放大选择D曲线的断路器。
是否有帮助?