我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
C65 1P能否用于IT系统?
问题描述:
C65 1P能否用于IT系统?

所属产品线:
C65

解决方法:

由于在IT系统中发生第二次接地故障时,相当于相间短路故障,而两个断路器又不能保证同时分断故障电流,此时处于故障相的该极就需要校验线电压,也就是380V情况下的分段能力。由于C65单极没有380V的应用,所以无法选择,可推荐客户改用C120 或者NG125,此时需查看对应于380V的分断能力。