我们今天能为您提供什么帮助?

根据剩余电流中是否含有直流分量时的动作特性,剩余电流装置如何分类?VigiC65属于哪类?

问题描述:
根据剩余电流中是否含有直流分量时的动作特性,剩余电流装置如何分类?VigiC65属于哪类?

所属产品线:
Vigi C65

解决方法:

随着计算机、电子办公设备和家用电器的大量使用,电路中的直流分量越来越多,当剩余电流中含有直流分量时,会对剩余电流装置的动作性能产生影响,根据剩余电流中含有直流分量时的工作状况可分为:

AC型:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流保护装置。使用在一般的交流电路中。

A型:对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流均能确保脱扣的剩余电流保护装置。用于交流配电线路,含有直流分量的交流配电线路及脉动直流配电线路的接地故障保护。使用在电子设备较多的电路中,如家用电器、办公电器、计算机等场所。

B型:标准中的规定类似于A类,主要使用在产生平滑直流电流的电气设备,例如变频器、X射线机、UPS电源等场合。

Vigi C65目前有AC型和A型两种剩余电流保护装置。