我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
带过压保护的Vigi iC65G的动作电压是多少?有无3P或4P带过压保护 的Vigi iC65G?
问题描述:
带过压保护的Vigi iC65G的动作电压是多少?有无3P或4P带过压保护 的Vigi iC65G?

所属产品线:
Vigi iC65

解决方法:

Vigi iC65G的动作电压是280V±5%V AC。4P的过压保护可使用iC65产品的过压附件iMSU,4P配3个iMSU,动作电压仍是280V±5% AC。