我们今天能为您提供什么帮助?

C65系列断路器与漏电附件的组装满足国标的哪些相关要求?

问题描述:
C65系列断路器与漏电附件的组装满足国标的相关要求。

所属产品线:
C65

解决方法:

RCBO为带电流保护的漏电动作断路器。国标GB16917中规定只能在现场组装RCBO一次,且任何拆卸应留下永久可见的损坏;不能把一个给定额定电流的断路器与一个较低电流标志的漏电保护附件组装。VigiC65的防拆卸结构和“防呆片”结构充分满足国标的要求。