我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过断路器和Vigi C65附件的手柄位置初步判断故障类型?

问题描述:
如何通过断路器和Vigi C65附件的手柄位置初步判断故障类型?

所属产品线:
Vigi C65

解决方法:

由于VigiC65漏电附件的手柄搭接在C65断路器的上面,因此可以通过断路器和Vigi附件的手柄位置初步判断故障类型。当二者手柄均处于分闸位置时,一定是漏电保护动作;当断路器手柄处于分闸位置但Vigi附件手柄处于合闸位置,一定是过载或短路跳闸,漏电保护并未动作。这种判断也可以通过漏电附件上是否有红色色块显示来加以验证。