为何C65的电气附件MX 12Vdc及48Vdc的吸合功率比24Vdc的吸合功率低很多?
问题描述:
C65的电气附件MX 12Vdc及48Vdc的吸合功率比24Vdc的吸合功率低很多的原因。所属产品线:
C65解决方法:
由于MX控制电压12Vdc和24Vdc为同一产品(26478),根据P=U2/R,对于同一MX,当R不变时,电压从12V提高到24V后,功率提高4倍,而48V的线圈与(26477)不同,所以24V时比12V、48V的功耗要大得多。同理MX在110Vac的吸合功率为:35VA,在230Vac的吸合功率为:130VA,在415Vac的吸合功率为:400VA。
是否有帮助?