C65断路器的远程控制附件Tm前面板蓝色选择开关的作用?
问题描述:
C65断路器的远程控制附件Tm前面板蓝色选择开关的作用?所属产品线:
C65解决方法:
蓝色选择开关为Tm的手、自动选择开关。选择手动操作时,可用操作手柄对MCB进行分合闸控制,此时自动断开电动控制回路。为确保断路器处于分断位置,闭锁电动合闸操作,防止他人误操作,可用7mm直径的挂锁锁住远程控制功能,仅可手动操作断路器。选择自动操作时,在A1和A2端子施加AC 220V 电压。A1、A2通电合闸,断电分闸。
是否有帮助?


蓝色选择开关为Tm的手、自动选择开关。选择手动操作时,可用操作手柄对MCB进行分合闸控制,此时自动断开电动控制回路。为确保断路器处于分断位置,闭锁电动合闸操作,防止他人误操作,可用7mm直径的挂锁锁住远程控制功能,仅可手动操作断路器。选择自动操作时,在A1和A2端子施加AC 220V 电压。A1、A2通电合闸,断电分闸。
是否有帮助?