我们今天能为您提供什么帮助?

iC65漏电手柄可以左右移动,如果移动到最右边时,漏电手柄和断路器手柄完全分离位置,此时出现漏电,断路器会分闸么?此设计目的是什么?

问题描述:
iC65漏电手柄可以左右移动,如果移动到最右边时,漏电手柄和断路器手柄完全分离位置,此时出现漏电,断路器会分闸么?此设计目的是什么?

所属产品线:
iC65

解决方法:

当漏电手柄处于右边时,出现漏电通过内部检测机构导致漏电附件脱扣并通过内部侧面连杆机构带动断路器脱扣。故不影响断路器出现漏电时的分闸。此设计为了防止在漏电故障未排除的情况下,手动合断路器的时候,把漏电同时复位(因为如果漏电手柄与MCB手柄相扣,会带动漏电合闸复位)。