NG125有哪些主要特性?
问题描述:
NG125的主要特性。所属产品线:
NG125解决方法:
NG125系列是2007年12月1日推出的高分断小型断路器。其主要特性为:
高分断(分断能力高达36kA,50kA)高额定电流 (最高至80A);
提供全系列的断路器,剩余电流保护附件,剩余动作电流:30mA(瞬动型),300mA (瞬动型),300mA s(延时型);300/500/1000/3000mA(可调型),另有电气附件和机械附件;
认证全面,有CE,IEC,GB及六国船籍社认证,可以满足OEM及海事船舶需求。
是否有帮助?