我们今天能为您提供什么帮助?

NSX的外壳是什么材料的?为什么表面可以看到条纹状物质?

问题描述:
NSX的外壳的材料。表面可以看到条纹状物质的原因。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

由于NSX外壳采用性能最高的PC(聚碳酸脂)材料,并且加入耐冲击的玻璃纤维,有非常高的抗冲击能力。肉眼看到的条纹为玻纤材料。NSX比NS的玻纤含量更高,所以有一些可以看到的条纹。但是,这会代给客户更加优秀的产品性能,更高的抗冲击能力。