我们今天能为您提供什么帮助?

为什么3极的NSX可以做2极的使用?

问题描述:
为何3极的NSX可以做2极的使用?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

对于NSX100-630产品,由于断路器的保护是各项独立保护的,任何一相发生过载或短路保护都会使断路器动作,因此对于NSX的3极产品完全可使用其任何两相作为两极产品使用。但是电动机保护脱扣器2系列及6系列产品:由于具有相不平衡保护,因此不能当作2极的开关使用。