{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX的MIC6.2/3E的脱扣器是否能用于400HZ?
问题描述:
NSX的MIC6.2/3E的脱扣器是否能用于400HZ吗。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

可以。样本上对5系列的脱扣器400HZ应用有说明,但是6系列的脱扣器也是能够实现400HZ应用的。降容方式与5系列相同。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: