我们今天能为您提供什么帮助?

NSX能否按照NS开孔A(只露出拨动手柄方式)的开孔方式开孔?

问题描述:
NSX能否按照NS开孔A(只露出拨动手柄方式)的开孔方式开孔。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

不可以,因为面盖形状有所变化不可以按照NS的开孔A方式开孔。但是可以更换特殊面盖子来实现,需要定购NS retrofit罩盖,订货号:

100A~250A    LV429528

400A~630A    LV432571