我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS替换成NSX以后,从底板到手柄深度会增加,是否影响打开柜门?
问题描述:
以前的NS100~160的尺寸厚度P4就是从底板到手柄是111,现在NSX的100~160尺寸厚度为C3是126mm,比原来高了15mm,有没有可能原来的柜门因为厚度增加造成无法关门的情况出现?应如何解决?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

现在开关上多加了一个延伸拨动杆,如果有顶门情况出现可以把延伸拨动杆拆下来,就和以前一样使用了。