NSX为何热磁脱扣交流产品能不能用于直流?
问题描述:
NSX为何热磁脱扣交流产品能不能用于直流?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
IEC标准规定,热磁脱扣器的热保护脱扣精度为+20%~-20%,TM脱扣单元应用在交流系统中,符合IEC的标准,脱扣精度在要求的精度范围之内。
但是,当TM脱扣单元用于DC系统时,由于物理原因,脱扣精度会有误差,误差范围在交流的基础之上波动-10%,即误差范围在-30%~+10%之间,这样,严格意义上讲,不符合IEC的标准。
所以,一般情况下,不允许将同一个热磁脱扣单元,既用于交流,又用于直流。
是否有帮助?