我们今天能为您提供什么帮助?

塑壳断路器各部分的温升极限是多少?

问题描述:
塑壳断路器各部分的温升极限是多少?

所属产品线:
塑壳断路器

解决方法:

根据GB14048.2的规定,断路器几个部件的温升应不得超过下表中规定的极限值。

表 接线端子和易接近部件的温升极限值

部件名称1)

温升极限值2)

K

—与外部连接的接线端子

—人力操作部件:

金属零件

非金属零件

—可触及但不是手握的部件:

金属零件

非金属零件

—正常操作时无需触及的部件:

金属零件

非金属零件

80

25

35

40

50

50

60

除上述所列部件外,对其它部件不作温升规定,但以不引起相邻绝缘部件损坏为限。

2)上述规定的温升极限值不适用于新样品,但适用于第8章规定的相应试验程序中的温升验证。