我们今天能为您提供什么帮助?

NSX6E-M的脱扣单元可以用于三相电动机保护吗?此时接地故障保护还起作用吗?

问题描述:
NSX6E-M的脱扣单元可以用于三相电动机保护吗?此时接地故障保护还起作用吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

是可以用的,系统没有零线,不用加ENCT,控制单元接地保护功能计算三相矢量和,可以正常使用。同样的,MT的MIC6.0控制单元也可以用于三相系统,不加外接中性线互感器,计算三相矢量和。