问题描述:
NSX Micrologic 5/6用于非直接启动的电动机(如使用软启动器)馈线保护时出现启动过程中跳闸,该如何处理?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX Micrologic 5/6配电保护的过载保护的出厂设置是:Ir设置为In(最大值),tr设置为0..5s(最小值)。电动机启动时,过载保护可能动作,出现启动过程中跳闸。建议客户购买口袋电池或24VDC接线及电源首先对脱扣单元tr值进行调整。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
NSX Micrologic 5/6配电保护的过载保护的出厂设置是:Ir设置为In(最大值),tr设置为0..5s(最小值)。电动机启动时,过载保护可能动作,出现启动过程中跳闸。建议客户购买口袋电池或24VDC接线及电源首先对脱扣单元tr值进行调整。
是否有帮助?