NSX100-630固定式断路器如何实现板后接线?
问题描述:
NSX100-630固定式断路器如何实现板后接线?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
普通的NSX断路器为固定式板前接线,要改为板后接线时,需增加后联接端子。
后联接端子有2种:短后联接端子(LV429235或LV432475)、长后联接端子(LV429236或LV432476)。其中每个定货号含两只端子。
用户在选购时,有两种组合方式,一种是正常极间绝缘距离的短板后连接,即全部选用短后联接端子,另一种是加大极间绝缘距离的混合板后连接,即长短交替接线。
是否有帮助?