我们今天能为您提供什么帮助?

NSX100~250与NSX400~630塑壳断路器的后联接附件的安装?

问题描述:
NSX100~250与NSX400~630塑壳断路器的后联接附件的安装。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX100~250塑壳断路器订购的后联接附件中包括后联接件和一个卡在断路器上的连接端子,先要将其卡在断路器上才能插入后联接件;NSX400~630塑壳断路器订购的后联接附件只有后联接件,可直接插入到断路器。