我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX抽出式断路器上的2位置指示开关(CD/CE)有什么作用,如何使用?
问题描述:
NSX抽出式断路器上的2位置指示开关(CD/CE)有什么作用,如何使用?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX断路器上的CD、CE的作用与MT上的CD、CE作用是一样的,主要是指示断路器在抽架中的位置状态。这个接点只能用于抽出式断路器。