我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX塑壳断路器的SDE适配器如何配置?
问题描述:
NSX塑壳断路器的SDE适配器如何配置?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

对于400-630的NSX,SDE适配器为本体标配附件;

对于100-250的NSX,如果是带Mic4.2,5.2A/E,6.2,7.2脱扣单元的产品,则SDE适配器标配;

对于100-250的NSX,带电磁式MA,热磁式脱扣器TMD,电子式Mic2.2或者Mic5.2B的产品,如果需要实现SDE的功能,需要加配SDE适配器;

如果单独定购本体及Mic4.2,5.2A/E,6.2,7.2脱扣单元,SDE适配器在脱扣单元包装内,用户需要自行安装SDE适配器;

如果定购单独的标准型电操,SDE适配器在电操包装内,用户也需要自行安装SDE适配器。