我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器电操接线,如果把B2和B4直接短接,SDE、SD触点独立装在断路器上使用,那么当断路器故障跳闸,B2和B4点实现自动复位的时候,SD是否复位?

问题描述:
NSX断路器电操接线,如果把B2和B4直接短接,SDE、SD触点独立装在断路器上使用,那么当断路器故障跳闸,B2和B4点实现自动复位的时候,SD是否复位。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

SDE会随着电操的复位而复位, SD也会随着电操的复位而复位。