我们今天能为您提供什么帮助?

Vigi compact NSX一体化断路器的漏电保护有什么特点?

问题描述:
Vigi compact NSX一体化断路器的漏电保护的特点是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

这种断路器为4P3t型即4极断路器,中性N线无保护但可以分断,接地故障(漏电)保护模块为4极。断路器本体、保护脱扣单元和漏电模块做成一体,其灵敏度分5档(0.03-0.3-1-3-10A)或(0.3-1-3-10-30A)时间延时分4档(0-60-150-310ms)可以调整。如果灵敏度被设置为30毫安,则脱扣器瞬时脱扣动作。