NSX的通信有几种方案?
根据所加附件及脱扣器、控制单元的不同,NSX可分别实现遥信,遥信和遥控,遥测,以及完整的四遥功能四种模式。
四种通信功能具体解释:
Compact NSX可集成在Modbus 通信环境中。可单独、或组合使用四种功能等级。
1.遥信-状态指示通信
不管使用何种脱扣单元,包括负荷开关,所有Compact NSX都可实现这种通信功能。通过使用BSCM 模块,能够访问下列信息:
闭合/断开位置指示(OF);脱扣指示 (SD);故障脱扣指示 (SDE)
2.遥控-指令通信
此功能适用于所有断路器和负荷开关。可用来实现遥控:
断开、闭合、复位
3.遥测-测量值通信(Micrologic 5 / 6 A或E)
该功能能提供所有测量信息的通信
瞬时值和需量值、最大值/最小值、电量测量值、电流和功率需量、电能质量
4.遥测,遥调-运行管理通信(Micrologic 5 / 6 A或E)
保护和报警设置(遥测,遥调);带时间显示的历史记录和事件表(遥测);维护指示(遥测)
具体通信套装方案如下:
| 方案一: 遥测、遥调 COM1 | |
| 可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件: | |
| NSX 接线L=1.3 m | LV434201 |
| Modbus 通信模块 | LV434000 |
| 方案二: 遥信(2) COM2 | |
| 可配合TMD,MIC2 使用,包括以下附件: | |
| BSCM | LV434205 |
| NSX 接线L=1.3 m | LV434201 |
| Modbus 通信模块 | LV434000 |
| 方案二: 遥信、遥测、遥调(2) COM2 | |
| 可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件: | |
| BSCM | LV434205 |
| NSX 接线L=1.3 m | LV434201 |
| Modbus 通信模块 | LV434000 |
| 方案三: 遥测、遥调、柜门显示 COM3 | |
| 可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件: | |
| NSX 接线L=1.3 m | LV434201 |
| Modbus 通信模块 | LV434000 |
| FDM121 | TRV00121 |
| 方案四: 遥信、遥测、遥调、柜门显示(2) COM4 | |
| 可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件: | |
| BSCM | LV434205 |
| NSX 接线L=1.3 m | LV434201 |
| Modbus 通信模块 | LV434000 |
| FDM121 | TRV00121 |
| 测量和显示方案: 测量、柜门显示(1) COM0 | |
| 可配合MIC5,MIC6 使用,包括以下附件: | |
| NSX 接线L=1.3 m | LV434201 |
| FDM121 | TRV00121 |
注:(1)测量方案,只有测量和柜门显示的功能,没有通信功能
(2)如果需要实现遥控功能,需要在有遥信功能的配置中,增加带通信功能的电动操作机构
(3)选通信套装方案要加AD 外部供电模块(输出:DC 24V 1A)
是否有帮助?