我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX通信接口模块可以实现自动配置吗?
问题描述:
NSX通信接口模块可以实现自动配置吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

可以,用户通过Modbus通信接口模块前面板上的2个地址旋钮定义Modbus从设备地址,在连接到网络的情况下,自动检测网络速度和奇偶校验,自动检测算法会检测可用的波特率以及奇偶校验,并自动检测网络参数。Modbus主设备必须在网络上发送至少15帧信息,自动检测算法才能生效。